Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5170 工具/软件:
我的设计需要跟踪磁体靠近该传感器的距离。 最大运动范围约为 4mm、距离传感器的最大距离为 15mm。
事件的发生速度可达 0.6ms、我需要以合理的分辨率检测到该事件。 通过 SPI 运行的 TMAG 显示了 10MHz 带宽和 20KSPS 采样。 期望此设备提供足够的事件分辨率是否合理 ? 理想情况下在 2 个轴上跟踪、但会在 1 个轴上跟踪、如果这可以提供分辨率、可以将警报设置为基于检测到的此事件触发