This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:传感器选择验证

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532952/tmag5170-sensor-selection-verification

器件型号:TMAG5170

工具/软件:

我的设计需要跟踪磁体靠近该传感器的距离。 最大运动范围约为 4mm、距离传感器的最大距离为 15mm。  

事件的发生速度可达 0.6ms、我需要以合理的分辨率检测到该事件。 通过 SPI 运行的 TMAG 显示了 10MHz 带宽和 20KSPS 采样。 期望此设备提供足够的事件分辨率是否合理 ? 理想情况下在 2 个轴上跟踪、但会在 1 个轴上跟踪、如果这可以提供分辨率、可以将警报设置为基于检测到的此事件触发  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    感谢您发布到传感器论坛!

    当磁感应事件发生速度高达 0.6ms 时、为了捕获该事件、需要至少 1.667ksps 的采样率。 正如您提到要使用 2 轴进行跟踪时所述、2 轴的最快采样率为 13.3ksps、这应该足够了。  

    该器件确实提供磁性开关模式、允许您为 X、Y 和/或 Z 设置磁性阈值。在分辨率方面、我建议使用 TIMSS、这是一种磁仿真工具、以便估算 TMAG5170 的输出。

    此致、

    ~Alicia