工具/软件:
您好、
我 想 使用 mmWave Studio 在实验室中对芯片进行链路预算测量。
对于 BSS FW I、使用了: mmwave_studio_03_01_04_04\rf_eval_firmware\radarss\xwr29xx_radarss_rprc.bin
我使用了 MSS FW:mmwave_studio_03_01_04_04\rf_eval_firmware\masterss\awr2xxx_mmwave_full_mss_rprc.bin
我看到在 mmWave Studio 配置中使用 1 个、2 个或 4 个 Tx 发送器并不会改变观察到的通道数量(对于 4 个 RX、其中 4 个)、但会发生变化 信号强度 根据波束形成规则:20*log10(NTX)。
这是否意味着系统确实执行波束形成?
这是否意味着、如果我想在实验室中检查链路预算、 适用于 DDM 箱 ,我应该定义 单个 Tx 发送器以避免波束形成、或者只需配置 wwStudio 以避免波束形成?
这些是我的 mmWave Studio 配置小工具、我在其中将 Tx 数量适当地更改为 1、2 或 4:


Arie