This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:mmWave studio:阐明不同数量 Tx 发送器的接收信号功率

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532083/awr2944evm-mmwave-studio-clarifying-received-signal-power-for-different-number-of-tx-transmitters

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

您好、

我 想 使用 mmWave Studio 在实验室中对芯片进行链路预算测量。

对于 BSS FW I、使用了: mmwave_studio_03_01_04_04\rf_eval_firmware\radarss\xwr29xx_radarss_rprc.bin

我使用了 MSS FW:mmwave_studio_03_01_04_04\rf_eval_firmware\masterss\awr2xxx_mmwave_full_mss_rprc.bin

 

我看到在 mmWave Studio 配置中使用 1 个、2 个或 4 个 Tx 发送器并不会改变观察到的通道数量(对于 4 个 RX、其中 4 个)、但会发生变化  信号强度  根据波束形成规则:20*log10(NTX)。

这是否意味着系统确实执行波束形成?

这是否意味着、如果我想在实验室中检查链路预算、 适用于 DDM 箱 ,我应该定义 单个 Tx 发送器以避免波束形成、或者只需配置 wwStudio 以避免波束形成?

这些是我的 mmWave Studio 配置小工具、我在其中将 Tx 数量适当地更改为 1、2 或 4:

  

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我看到在 mmWave Studio 配置中使用 1 个、2 个或 4 个 Tx 发送器不会改变观察到的通道数

    您是否希望执行时分多路复用 (TDM)?

    在第一个屏幕截图中、应该使所有 TX 保持启用状态。 这会告诉器件、计划以特定方式使用所有 TX。

    在第三个屏幕截图中启用所有多个 TX 将导致波束形成、不过、如果您不控制 TX 相位、则 TX 相位可能无法完全对齐。  

    对于 TDM、创建 4 个线性调频脉冲并每个分配一个 TX、这样您将能够 Rx 在后处理图中查看所有 Tx-TDM 通道。

    此致、

    Shailesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shailesh:

    我想综合考虑 DDM、 不会 TDM。

    但基本上、目前我主要负责测量实验室中的链路预算。

    为此、我需要在没有任何 TDM 的情况下使用每个 Rx 一个 Tx。

    这是否意味着,为此,我必须在第一个屏幕上启用所有 4 个 Tx ,而在第三个屏幕上只有一个 Tx ?

    谢谢、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:  

    我懂了。 是的、您需要在每个线性调频脉冲中仅启用一个 TX。 您可以定义 4 个线性调频脉冲、并首先启用了 TX0、第二个启用了 TX1、依此类推。  

    您可以参阅此主题、了解如何实现: (+) AWR2243BOOST:如何使用 mmWaveStudio — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛通过所有 3 个 TX 通道配置 MIMO 雷达传感器以用于基本 TDM

    此致、
    Shailesh