This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:了解 Vref 电压条件和 Vout 波形

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532141/tmcs1126-q1-inquiry-about-vref-voltage-condition-and-vout-waveforms

器件型号:TMCS1126-Q1

工具/软件:

您好~

Q1) 我在数据表中看到、Vref 在 VCC 3.5V 至 5V 范围内具有 2.5V 输出

   Q1-1) 此条件是 3.3V 至 5V 还是仅在 3.3V 和 5V 时满足?

   Q2-1)  是否有任何数据表明在不同的电压条件下测量了 Vref?

q2) 我在开发直流/直流转换器时测量了 Vout 波形、突然压降、然后上升

    红色- VOUT,蓝色 — 当前

   Q2-1) VOUT 波形随电流变化而变化、然后突然下降、是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoiwoong,  

    请在下面找到您的问题的一些答案:

    Q1&Q2-1) 您能给我展示一下数据表中您对 VREF 的部分提出了什么问题吗? 基准电压的 2.5V 输出实际上绑定到可订购产品、其型号分别输出 2.5V、B 型号 1.65V 和 C 型号 0.33V。 基准相对于电源应该是稳定的。 由于我们在全局条件下标注了 3.3V 和 5V 电压、因此我们在器件上验证并保证性能的要点、但我希望这些级别之间的性能密切遵循相同的性能。 关于数据、我们会检查这些电压随温度变化的基准、但没有、我们没有这些数据可以在论坛上分享。  

    q2) 检查相应的电流波形、它在事件发生时出现一个小负载阶跃。 我希望您看到的压降与器件输入引脚上存在的开关电压相对应、称为 CMTI:

    当要求转换器执行此负载阶跃时、开关电压可能也会发生变化、从而导致耦合事件、如图 7-3 所示、并且逐周期响应需要将该瞬态作为响应的一部分来计算出来。