This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170-Q1:适用于线性位置检测的 TMAG5170-Q1 适用性审查

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170-Q1, TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530699/tmag5170-q1-suitability-review-of-tmag5170-q1-for-linear-position-detection

器件型号:TMAG5170-Q1
主题: TMAG5170 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们目前正在为涉及的项目探索位置感应解决方案 非接触式线性位置检测 。 我们正在考虑 TMAG5170-Q1 霍尔效应传感器、感谢您对其适用于我们的特定设置的指导。

Wrench 应用概述:

  • 测量输出 :检测磁目标的线性位置

  • 运动类型 :垂直线性移动(0-200 毫米冲程)

  • 目标 :磁性元件安装在移动铁部件上

  • 传感器安装 :外壳内部、侧面安装

  • 最大电压 : 0.5 至 2 mm 固定铝板在传感器和目标之间

  • 传感器到目标间隙 :大约 5-10 毫米

  • 所需精度 :±1 或 2 毫米

  • 存在许多风险 :区域 1 危险区、需要本质安全的组件

此组件是否与我的应用程序参数兼容?

此致、  
Manohar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar,

    我们的参考设计您可能会对其有所帮助。  请查看以下文档:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-060045

    200mm 对于单个传感器而言是相当大的范围。  这主要由磁体的尺寸和较大范围内的磁场强度决定。 通常会使用放置在线性阵列中的多个传感器来跟踪该运动。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Scott Bryson。

    我们目前正在计划使用 长度为 100mm 的磁体 我们的应用。 请提供有关的建议 所需磁场强度 在此设置中进行可靠检测是否需要?

    此致、
    Manohar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar,

    TMAG5170 具有三个可选输入范围、具体取决于使用的产品型号。

    A1 可以设置为+/–25mT、+/–50mT 和+/–100mT

    A2 可以设置为+/–75mT、+/–150mT 和+/–300mT

    通常、我建议将目标设定为满量程输入范围的 80-90%左右、从而充分利用器件的灵敏度并尽可能提高 SNR。   

    谢谢、

    Scott