This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:客户 IWR6843 电路板的仰角出错

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530502/iwr6843-elevation-angle-of-customer-iwr6843-board-is-error

器件型号:IWR6843

工具/软件:

您好:  

我正在使用 IWR6843、基于 radar_toolbox_3_10_00_05 的机器人示例程为 ROS 系统开发毫米波雷达。 我设计了一个新的稀疏阵列天线。 如下图所示、当 TX 天线和 RX 天线处于同一水平平面时、 Capon 算法计算出的仰角和方位角是正确的。

但是、当 TX 和 RX 天线不处于同一水平平面时(如下图所示) 、我将 cfg 文件中的 antPhaseRot 参数设置为–1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1、Capon 算法计算的仰角分成多个值。 异常值似乎接近 fovCfg 参数中设置的仰角 FOV 值。 您能否帮助分析可能的原因? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    相位值是否符合预期?  当 设备面对 0 度角反射器时、您是否看到恒定相位? 明智的做法是知道这是由算法还是电路板引起。 我不知道您可以在稀疏阵列几何体上运行 capon 波束形成器。

    此致、

    Nate