This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5072-Q1:传感器设计工具

Guru**** 2612535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525888/ldc5072-q1-sensor-design-tool

器件型号:LDC5072-Q1

工具/软件:

我对 LDC5072 工具的使用有几个问题:

  1. 在“Sensor Type“部分下有多个选项、例如角同轴型 I角离轴等。 有人能帮助我了解这些配置的含义、以及如何选择正确的配置吗?

  2. 我的传感器放置在的地方 轴端 。 我想知道这种定位是否会影响性能、或者是否需要任何特殊注意事项。

  3. 我目前看到的是 角度误差约为 4 度 但理想情况下、我希望此误差尽可能低。 我可以采取哪些步骤来减少角度误差?

  4. 我正在使用 外部箔片 方法进行比较。 这是合适的、还是我应该考虑任何替代方案?

  5. 如何操作 最大加速度 最大速度 数值会影响工具的性能或输出? 是否有建议的限值?

  6. 什么是 标准值 应该为输入 制造容差

  7. 相关 优化器目标 、我没有修改任何设置。 是否可以将它们保留为默认值?

  8. 最后、对于 LDC5072 特定设置 、我是否需要更改任何默认参数、或者现有的值是否适合一般用途?

非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    1. 该工具真正支持用于系带的角同轴 1 型线圈。 该工具的未来版本将支持其他版本。
    2. 只要空气间隙不会过大、轴端位置就可以了。
    3. 目前、该工具提供的数字和该工具生成的 Spice 模型仅用作估算值。
      构建和测试系统是获取答案的最可靠方法。
    4.  我不确定使用外箔法是什么意思。
    5.  该工具使用最大速度和加速度来确定系统信号的时变行为。
      它会影响设计的优化、并反映在工具生成的 Spice 模型中。  
    6. 该工具通过帮助按钮提供一些信息、但实际值由系统要求和制造容差决定。
    7. 优化器目标的默认值没有问题。
    8. 如果根据 LDC5072 特定的设置、您指的是器件的内部设置、则不存在任何设置。
      器件在生产过程中进行了修整、并且得到的设置不可调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能解释一下线圈倾斜、线圈方向、目标倾斜、目标方向的区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    假设在理想的系统中、感应线圈和目标彼此完全平行、因此线圈或目标没有倾斜。
    此外、还应考虑目标和线圈相对于旋转电机轴完全居中且对称。

    如果线圈恰好是水平的、但目标不是、则可以实现目标倾斜、如下所示工具中的机械容差帮助弹出窗口所示。

    如果目标恰好处于水平位置、但线圈不处于水平位置、则会出现线圈倾斜
    弹出窗口中的图表似乎没有显示这一点。 实际上、它看起来更像是目标倾斜。

    线圈倾斜和目标倾斜会导致空气间隙发生时间变化、但空气间隙有平均值和变化。

    线圈/目标方向表示在目标开始旋转之前的时间= 0 时目标和线圈之间的相对角度方向。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    跳动方向和变异阶段、请描述这两个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    机械容差帮助窗口所示、跳动对齐是电机轴的几何中心与目标中心之间的位移。 下图中显示为参数 X 和 Y
    跳动方向是由 轴和目标的跳动对齐形成的等效角度。 如所示  θ 如下图所示。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    大家好、我输入了这些详细信息、得到的是 16 度误差。 我应该继续进行电路板制造、还是需要减小误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    我从未见过该工具的角度误差小于~4 度、无论输入参数如何都是如此。
    该工具提供的角度估算基于许多最坏情况假设、这些假设不太可能一次发生。

    老实说、前进的最佳方法是忽略工具报告的角度误差、基于设计构建系统、以及测量性能。

    此致、
    John