This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:使用 TI 毫米波评估模块定制信号操作的技术可行性

Guru**** 2615295 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521260/mmwcas-rf-evm-technical-feasibility-of-custom-signal-operations-using-ti-mmwave-evaluation-modules

部件号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMIWR6843ISK-ODS、MMWCAS-DSP-EVM、

工具/软件:

您好 支持、

我 想了解以下 TI 毫米波雷达评估平台、感谢您协助介绍一些功能:

  • IWR6843ISK-ODS + DCA1000EVM

  • MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-DSP-EVM

关于这些系统、我有三个具体的技术问题:

  1. 线性调频脉冲电平随机相移
    是否可以使用 LUA 脚本或自定义配置对每个线性调频脉冲应用不同的初始相位—基本上使每个线性调频脉冲的相位随机化? 目标是使每个发送的线性调频脉冲以确定性或假随机方式携带不同的相位偏移。 我想知道是否通过毫米波 SDK 或雷达 API、或者任何类型的随机相移方式(不一定是线性调频脉冲级)支持或访问这种相位控制级别 ?

  2. FMCW 信号的仅接收监测
    这些平台中的任何一个是否可以配置为以无源,仅接收模式运行 — 例如,在不发送任何雷达线性调频脉冲的情况下监测传入的 FMCW 信号? 如果是、在此模式下是否可以访问原始 IF 或 ADC 数据、是否可以持续保持该数据或在固定的时间窗口内保持该数据?

  3. 定向脉冲或频率选择性抑制
    MMWCAS 平台是否支持空转向—例如、能够使用其天线阵列抑制或取消特定方向或频率范围的信号? 我知道、由于天线布局、ISK-ODS 电路板不支持此功能、但我明确询问了 MMWCAS 系统。

    感谢您的时间和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将只在下周回复您。

    在平均时间,我建议使用谷歌网站搜索来搜索类似的问题,如下所示

    例如、在主题中讲述线性调频脉冲电平随机相移

    每个线性调频脉冲相位变化对应的站点 e2e.ti.com

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间

    关于 MMWCAS 平台、遗憾的是、开发该平台的团队不再提供支持。  

    该平台可与 LUA 脚本配置配合使用。 它可以捕获原始数据。 提供了用于 MIMO 和波束形成的基本 MATLAB 脚本、用于后处理。 这些脚本可以根据您的目的进行修改、但我们的团队不支持这些脚本

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    那么,有谁我可以寻求帮助?  
    我的问题只是想知道这些器件是否可以实现它们?而不是如何实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    线性调频脉冲电平随机相移

    是否可以使用 LUA 脚本或自定义配置对每个线性调频脉冲应用不同的初始相位—基本上使每个线性调频脉冲的相位随机化? 目标是使每个发送的线性调频脉冲以确定性或假随机方式携带不同的相位偏移。 我想知道是否通过毫米波 SDK 或雷达 API、或者任何类型的随机相移方式(不一定是线性调频脉冲级)支持或访问这种相位控制级别 ?

    [Cesar]可以使用集成式移相器配置线性调频脉冲的相位。  FMCW 信号的仅接收监测

    FMCW 信号的仅接收监测

    这些平台中的任何一个是否可以配置为以无源,仅接收模式运行 — 例如,在不发送任何雷达线性调频脉冲的情况下监测传入的 FMCW 信号? 如果是、在此模式下是否可以访问原始 IF 或 ADC 数据、是否可以持续保持该数据或在固定的时间窗口内保持该数据?

    [Cesar]无法将器件配置为被动模式

    定向脉冲或频率选择性抑制

    可以使用信号处理来实现此功能。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、
    为了确认第二个问题、这些器件只有在不正确发送信号的情况下才能收到信号? 如果没有、TI 是否有任何可以接收信号的毫米波器件? 比如监控信号?  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有 TI 雷达传感器都必须通过传输才能进行接收。

    谢谢你
    Cesar