Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 IWR6843ISK-ODS、MMWCAS-DSP-EVM、
工具/软件:
您好 支持、
我 想了解以下 TI 毫米波雷达评估平台、感谢您协助介绍一些功能:
-
IWR6843ISK-ODS + DCA1000EVM
-
MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-DSP-EVM
关于这些系统、我有三个具体的技术问题:
-
线性调频脉冲电平随机相移
是否可以使用 LUA 脚本或自定义配置对每个线性调频脉冲应用不同的初始相位—基本上使每个线性调频脉冲的相位随机化? 目标是使每个发送的线性调频脉冲以确定性或假随机方式携带不同的相位偏移。 我想知道是否通过毫米波 SDK 或雷达 API、或者任何类型的随机相移方式(不一定是线性调频脉冲级)支持或访问这种相位控制级别 ? -
FMCW 信号的仅接收监测
这些平台中的任何一个是否可以配置为以无源,仅接收模式运行 — 例如,在不发送任何雷达线性调频脉冲的情况下监测传入的 FMCW 信号? 如果是、在此模式下是否可以访问原始 IF 或 ADC 数据、是否可以持续保持该数据或在固定的时间窗口内保持该数据? -
定向脉冲或频率选择性抑制
MMWCAS 平台是否支持空转向—例如、能够使用其天线阵列抑制或取消特定方向或频率范围的信号? 我知道、由于天线布局、ISK-ODS 电路板不支持此功能、但我明确询问了 MMWCAS 系统。
感谢您的时间和支持