This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:静态干扰消除无法正常工作

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522509/awrl6844-static-clutter-removal-does-not-function-properly

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

您好、

我有 2 个问题。

1.我在 SDK06.00.04 的毫米波演示中启用了静态干扰消除功能、但 0 多普勒周围的值仍然很高、使其看起来好像没有移除静止物体一样。

   您能给我提供任何理由、限制和解决方法的建议吗?

   以下是当时的配置和 detmatrix。

sensorStop 0
chirpComnCfg 50 0 0 128 1 40 0
chirpTimingCfg 6 10 0 50 60
channelCfg 153 255 0
frameCfg 4 0 1000 16 500 0
adcDataDitherCfg 0
gpAdcMeasConfig 0 0
guiMonitor 1 0 0 0 0 0
cfarProcCfg 0 2 8 4 3 0 12.0 0
cfarProcCfg 1 2 4 2 2 0 12.0 0
cfarFovCfg 0 0.25 3.5
cfarFovCfg 1 -1.0 1.0
aoaProcCfg 64 64
aoaFovCfg -60 60 -60 60
clutterRemoval 1
factoryCalibCfg 1 0 38 2 0x1ff000
runtimeCalibCfg 0
antGeometryTX 3 0 2 0 1 0 0 0
antGeometryRX 0 0 0 1 0 2 0 3
antGeometryDist 2.54 2.54
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0  1 0 1 0 -1 0 -1 0  -1 0 -1 0 1 0 1 0  -1 0 -1 0 1 0 1 0  1 0 1 0 -1 0 -1 0
adcDataSource 0 adc_test_data_0001.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 0
sensorStart 0 0 0 0

2.从上面将配置更改为 BPM 模式时、detMatrix 显示出相似的结果、但 CFAR 输出未检测到任何峰值。

   我想知道在 BPM 模式下没有检测到峰值的原因。

感谢您的支持。

此致、

滋贺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shige:

    为了验证干扰消除是否有效、我建议您:

    1) 在清洁的环境(如消声室,没有任何移动物体)中设置杂波去除实验,并检查结果 (detMatrix) 是否有意义。

    2) 在不启用干扰消除的情况下检查结果,并查看您是否在 detMatrix 中看到了很大的差异?   

    如果您可以发布这两个结果、

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zigang

    我真诚地为延误表示歉意。

    我在无任何移动物体的消声室中测量了这两个物体。

    我认为 0 多普勒周围的值仍然很高、使其看起来就像静止物体没有被移除一样。

    我想知道上述 1 和 2 的原因。

    启用静态干扰消除

    禁用静态干扰消除

    感谢您的支持。

    此致、

    滋贺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shige:

    我觉得下面的线性调频脉冲配置看起来不是很好。   

    chirpComnCfg 50 0 0 128 1 40 0
    chirpTimingCfg 6 10 0 50 60
    frameCfg 4 0 1000 16 500 0

     Wave_Demo_Tuning_Guide 毫米波 SDK 文档中的调优指南。   您可以查看以下有关什么是最小跳过样本的指导。  当样本数量不正确时、您会看到线性调频脉冲之间有很大的变化。

    此外、我们通常建议 HPF 设置至少为 1、以避免 ADC 削波。   

    我建议您检查 ADC 样本、以确保 ADC 样本看起来不错。  如果您有 DCA1000 板、则可以在 mmWave Studio 中应用此线性调频脉冲配置并检查 ADC 样本。  

    此致、

    Zigang