This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235-Q1:低温下输出异常

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235-Q1, TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528641/tmp235-q1-output-abnormal-at-low-temp

器件型号:TMP235-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP235

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户发现 TMP235-Q1 输出无法在–40℃ 上正常输出。 并让客户将电源从 5V 更改为 3.5V、输出可以恢复、您可以检查这种情况的潜在原因是什么吗?

BR、

杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hangjie,

    您是否与 Jerry 一起处理同一个问题?

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors---internal/f/sensors---internal-forum/1518206/tmp235-q1-abnormal-ad-output-in-–45-to--25</s>–25

    如果是、您能否发布此帖子并在该主题上进行回复? 有多个 E2E 线程处理同一问题并不可取。 我正在和 Jerry 一起研究这个问题的性质。 旧版本的 TMP235 在快速 VDD 斜坡速率 (<1ms) 下确实存在冷启动问题、但错误特征并不完全匹配。 我尝试在冷浴中使用 TMP235 重现此问题、但无法做到。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    谢谢让我知道,但它可能不同的情况下,我的客户是汽车 OEM,谢谢.

    对此现象有何结论? 谢谢。

    BR、

    杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hangjie,

    感谢您的澄清。 我们还没有结论。 您的客户是否尝试过使用已知良好的 TMP235 进行 ABA 交换? 他们在–40°C 以下或 40°C 以上启动时是否看到了这种行为? 什么是故障频率、他们测试过的每个 TMP235 都是这样的还是某些情况?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森