This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:如何解决 IWR1642 雷达的点云数据中的零 Z 值问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524243/iwr1642boost-how-to-resolve-the-issue-of-zero-z-values-in-point-cloud-data-from-the-iwr1642-radar

器件型号:IWR1642BOOST
主题:IWR1642 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有一个 iwr1642 雷达电路板、 我正在使用这款开箱即用雷达对信号处理进行良好研究。 但是、在点云数据中、解析结果 x y 有值、但 z 仅解析并输出为 0。 我正在使用下面的 cfg、但是否有任何方法可以获得 z 值?

%****************************************************************************
为 SDK 版本创建的百分比:03.06
使用可视化工具版本:3.6.0.0 创建的百分比
%频率:77
%平台:xWR16xx
%场景分类器:best_range_res
方位角分辨率百分比(度):15
%距离分辨率 (m):0.044
%最大不模糊距离 (m):9.02
%最大径向速度 (m/s):1
%径向速度分辨率 (m/s):0.13
帧持续时间百分比(毫秒):100
% RF 校准数据:无
范围检测阈值百分比 (dB):15
%多普勒检测阈值 (dB):15
%范围峰值分组:已启用
%多普勒峰分组:已启用
%静态干扰消除:已禁用
%到达角 FOV:全 FOV
%范围 FOV:全 FOV
%多普勒 FOV:全 FOV
%****************************************************************************
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 3 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg –1 0 1 0
profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
低功率 0 1
guiMonitor –1 1 0 0 0 0 0
cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 10 1
cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 10 1
MultiObjBeamForming –1 1 0.5
离合器拆卸–1 1.
calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
extendedMaxVelocity –1 0
bpmCfg –1 0 0 1
lvdsStreamCfg –1 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0
CQSigImgMonitor 0 127 4.
模拟监视器 0 0
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg –1 0 0 8.92
CfarFovCfg –1 1 - 1.00
calibData 0 0 0
sensorStart%**********************************************************************************
为 SDK 版本创建的百分比:03.06
使用可视化工具版本:3.6.0.0 创建的百分比
%频率:77
%平台:xWR16xx
%场景分类器:best_range_res
方位角分辨率百分比(度):15
%距离分辨率 (m):0.044
%最大不模糊距离 (m):9.02
%最大径向速度 (m/s):1
%径向速度分辨率 (m/s):0.13
帧持续时间百分比(毫秒):100
% RF 校准数据:无
范围检测阈值百分比 (dB):15
%多普勒检测阈值 (dB):15
%范围峰值分组:已启用
%多普勒峰分组:已启用
%静态干扰消除:已禁用
%到达角 FOV:全 FOV
%范围 FOV:全 FOV
%多普勒 FOV:全 FOV
%****************************************************************************
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 3 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg –1 0 1 0
profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
低功率 0 1
guiMonitor –1 1 0 0 0 0 0
cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1
MultiObjBeamForming –1 1 0.5
离合器拆卸–1 1.
calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
extendedMaxVelocity –1 0
bpmCfg –1 0 0 1
lvdsStreamCfg –1 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0
CQSigImgMonitor 0 127 4.
模拟监视器 0 0
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg –1 0 0 8.92
CfarFovCfg –1 1 - 1.00
calibData 0 0 0
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您是否尝试过在 CCS Debug 中运行演示、并确定传输的数据是否具有非零 Z 坐标?   您是否还参考了 工具箱上的本指南以确保正确解析 UART 数据?  请确保根据 SDK-3 的数据类型和大小来解析它。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我完全是这样检查的。 z 值出来为 0。 我是否需要修复 cfg 的参数? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    1642 将仅以 2D 形式输出点云(意味着没有 z 坐标/z 坐标为 0)、因为 Tx 较少、并且不会产生仰角信息。  SDK 中提供的用于 1642 的所有配置都是 2D 配置。  如果要获取 3D 信息、则必须切换到 6843/1843 器件、因为这样可以启用另一个 Tx 来获取仰角信息。

    此致、

    Santosh