This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460 的测量距离大于 400kHz 频率下的实际距离

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525785/pga460-the-distance-measured-by-the-pga460-is-greater-than-the-actual-distance-at-400khz-frequency

器件型号:PGA460

工具/软件:

使用 PGA460 进行短距离测量 (< 350mm) 时、无论是使用飞行时间方法还是直接从 GUI 工具读取距离值、测量距离和实际距离之间都存在大约 12mm 的一致差异、这明显高于传感器的测量精度。

那么、出现此问题的可能原因是什么? 如何优化它?

以下是测试条件和相关设置:

传感器:闭顶式 400kHz 传感器

行驶频率:406.8KHz

测试温度:26°C

其他设置如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    这看起来可能与您的阈值设置有关。  尝试将标记提前移动一点、您也可以降低水平。  您需要确保不要将其降低太多而导致噪声会触发、但本底噪声看起来非常好。     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eddle:

    根据您的建议、我在同一距离使用三种不同的阈值设置(高,中和低)进行了测试、如下图所示。 实际上、不同的阈值确实会影响测量结果、三种阈值设置之间的差异约为 2mm。 不过、与实际目标距离仍存在大约 10mm 的差异、这无法通过调整阈值来消除。

    因此、还请提供更多调试建议。

    此外、我还有两个问题:

    1.我一直认为 PGA460 通过检测返回回波的峰值来计算飞行时间、但该实验发现、即使返回回波的峰值保持不变、调整检测阈值也会影响飞行时间结果、这会让我感到困惑。 飞行时间的时序是如何准确地定义的?

    2.这种与实际距离的差异是否可以用软件来补偿,这种方法是否会带来额外的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    我需要对此进行研究。  下周星期一会给您解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一些测试数据:我在 30mm 至 280mm 范围内每 10mm 进行一次测量、得到的数据表如下所示:

    我们可以看到、在大多数区域中、偏移值约为 15mm。μ s

    距离计算公式与官方推荐的公式:完全一致

    当前阈值设置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的额外数据。 我正在研究这一点、并将在明天作出回应。