This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:建议用于静止车辆、人类和物体检测与跟踪的算法

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527990/iwr1843boost-suggest-algorithms-for-stationary-vehicle-human-and-objects-detection-and-tracking

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

我在 TI 工作 IWR1843BOOST 不使用 DCA1000EVM 的毫米波雷达。 将完成所有处理 只在 MATLAB 中 —没有 CCS、它必须全面

应用目标
检测和跟踪车辆、行人和其他物体、包括长时间静止的物体。

场景参数

  • 对象计数 (n): 1–20 辆车辆在不规则形状的道路上行驶。

  • 速度: 停止前 30 公里/小时–70 公里/小时。

  • 固定周期: 5–15 分钟、速度为零。

  • 检测范围: 50 米–150 米

  • 感兴趣区: 矩形区域、8–12 米长× 8–10 米宽、至少有 10-15 个区域。

算法需求

  1. 聚类和静止检测

    • 标识和群集对象。

    • 确认至少在 10–15 分钟内保持静止状态的物体。

  2. 方向跟踪

    • 跟踪每个物体的方向和运动历史记录。

  3. 区域监控

    • 定义多个 8 × 10 m(近似值)区域并确定每个区域内的物体存在和停留时间。

您能否推荐符合这些要求的 MATLAB 友好算法(或工具箱)、或者至少作为测试和实施的可靠起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以查看 Mathworks 软件、但我们不发布与我们的器件一起运行的 MATLAB 软件。 我相信 Mathworks 不过。

    此致、

    Nate