Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、IWRL6432、 IWRL6432AOPEVM、 IWRL6432BOOST
工具/软件:
尊敬的专家:
我目前使用 IWR6843AOPEVM 检测呼吸频率、但结果并不理想。 测试对象距离雷达 0.5 米、实际呼吸频率约为 20BPM。 不过、工业可视化工具显示了检测到的速率在 8BPM 至 30BPM 之间随机波动。
我的设置过程如下:
-
切换到 刷写模式 和使用 UniFlash 要加载映像:
vital_signs_tracking_6843AOP_demo.bin -
切换到 功能模式 和使用 工业可视化工具 要启动和发送配置、请执行以下操作:
vital_signs_AOP_2m.cfg
(切换模式时按下 NRST 按钮)
我想问:
我的程序有什么问题吗? 或者、我是否应修改任何设置以实现准确的呼吸频率检测?
谢谢!