This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用 IWR6843AOPEVM 进行不准确的呼吸频率检测

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWR6843AOPEVM, UNIFLASH, IWRL6432AOPEVM, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526446/iwr6843aopevm-inaccurate-breath-rate-detection-using-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、IWRL6432、 IWRL6432AOPEVMIWRL6432BOOST

工具/软件:

尊敬的专家:

我目前使用 IWR6843AOPEVM 检测呼吸频率、但结果并不理想。 测试对象距离雷达 0.5 米、实际呼吸频率约为 20BPM。 不过、工业可视化工具显示了检测到的速率在 8BPM 至 30BPM 之间随机波动。

我的设置过程如下:

  1. 切换到 刷写模式 和使用 UniFlash 要加载映像: vital_signs_tracking_6843AOP_demo.bin

  2. 切换到 功能模式 和使用 工业可视化工具 要启动和发送配置、请执行以下操作: vital_signs_AOP_2m.cfg
    (切换模式时按下 NRST 按钮)

我想问:
我的程序有什么问题吗? 或者、我是否应修改任何设置以实现准确的呼吸频率检测?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的设置和步骤正确。 该人需要在传感器前面静止 20 秒、才能进行正确的测量。 生命体征链中存在一些不一致之处、可能导致您看到的偏差

    或者、您可以考虑在雷达工具箱中的以下位置查看使用 IWRL6432 的生命体征演示

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但是、我的雷达模型是 IWR6843AOPEVM。 如何使用它运行 IWRL6432 Vital_Signs 演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您必须购买 IWRL6432BOOST 或 IWRL6432AOPEVM 才能运行 IWRL6432 生命体征演示。

    此致