请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432BOOST 工具/软件:
您好 TI 专家、
我使用 IWRL6432BOOST 雷达、目前通过 SPI 接收原始数据。 是否可以通过 SPI 而不是 UART 传输配置参数/文件?
我期待您的反馈
Ronnel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI 专家、
我使用 IWRL6432BOOST 雷达、目前通过 SPI 接收原始数据。 是否可以通过 SPI 而不是 UART 传输配置参数/文件?
我期待您的反馈
Ronnel
您好 Ronnel。
这绝对是可能的;您可以通过以下两种方式之一进行操作: 您可以创建一项连续等待来自控制器/主机器件的 SPI 命令的任务、雷达 SW 会解释这些命令、然后对器件进行配置;或者、您可以让雷达在准备好接收 CLI 命令时切换 GPIO 引脚、然后控制器可以通过 SPI 发送这些命令、雷达处理器随后可以解释这些命令并进行相应的配置。
此致、
Santosh