This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:通过 SPI 发送配置文件/参数

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535200/iwrl6432boost-send-config-file-parameter-via-spi

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好 TI 专家、


我使用 IWRL6432BOOST 雷达、目前通过 SPI 接收原始数据。 是否可以通过 SPI 而不是 UART 传输配置参数/文件?

我期待您的反馈

Ronnel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronnel。

    这绝对是可能的;您可以通过以下两种方式之一进行操作: 您可以创建一项连续等待来自控制器/主机器件的 SPI 命令的任务、雷达 SW 会解释这些命令、然后对器件进行配置;或者、您可以让雷达在准备好接收 CLI 命令时切换 GPIO 引脚、然后控制器可以通过 SPI 发送这些命令、雷达处理器随后可以解释这些命令并进行相应的配置。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    非常感谢您的答复、我将尝试处理它。

    但是、您是否有文档或类似案例、可以帮助我更好地理解要遵循的步骤?

    此致、

    Ronnel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronnel。

    目前我们尚未实施这一方案。  但是、您可以像当前存在的 CLI_TASK 一样对此进行建模、并参考 SDK 中的 SPI 驱动程序示例、了解如何启动/实现 SPI 事务。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    非常感谢您的支持。 这对我有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    如果您有任何其他问题、请随时发表新主题!

    此致、

    Santosh