This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970 Daemon 过滤器转子

Guru**** 2401455 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533901/pga970-pga970-demon-filter-repsonse

部件号:PGA970

工具/软件:

您好、

我在寻找有关 ADC1 和 ADC2 的 12kHz BPF 和 250Hz LPF DEMOD 滤波器的频率响应的更多信息、即群延迟、通带纹波等

还可以在 128us 输出周期获得 1000Hz 截止频率的 LPF 和 BPF 寄存器设置。

谢谢、

Aadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadam:  

    PGA970 中实现的滤波器是巴特沃斯滤波器、因此它们的通带纹波将非常平坦。 绘制 MATLAB 中的传递函数时、我得到了以下图:

    LPF @250Hz、128us 输出 (B1 = 0x0BBA、A2 = 0x688B)

    LPF @250Hz、256us 输出 (B1 = 0x15AC、A2 = 54A8)

     在 128us 处具有 1000Hz 截止频率的 LPF 的寄存器设置为 B1 = 0x2632 和 A2 = 0x339D。

    对于 LPF、您要寻找什么带宽和中心频率?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    我们当前使用的是 12kHz 中心频率和 250Hz 带宽。

    我们正在将两个 LVDT 通道多路复用到 PGA 芯片中、并且在切换后似乎有 8ms 的稳定周期。  滤波器中是否有任何因素可能导致 8ms 延迟?  

    谢谢、

    Aadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadam:  

    以下是在 MATLAB 中具有 250Hz 带宽的 12kHz 中心频率条件下的 BPF 外观:

    寄存器设置如下:  

    您可以看到阶跃响应在接近 0 x 8ms 时稳定。  

    您使用的多路复用器的稳定时间是多久?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、这是对延迟的解释、谢谢!  

    您是否能够 为高于 250Hz 至 2khz 的带宽提供所有 12kHz 中心频率寄存器设置。  

    谢谢

    Aadam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadam:  

    很乐意提供帮助!

    PGA970 中的 BPF 带宽最高仅为 1kHz、因此我只能提供到该点的值:

    谢谢、

    Maggie