请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5131-Q1 《Thread: TMAG5233》中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
客户的原始计划使用 TRM 传感器检测燃油箱中的液位。 TRM 传感器使用 Allegro 的 CT8150(线性模拟输出,范围为–8mT 至–8mT、灵敏度为 5mV/v/GS)。 现在、客户计划切换到霍尔传感器技术。 TMAG5131-Q1 是否可以满足要求? 是否有更好的推荐部件?谢谢!