This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5131-Q1:油箱液位检测

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5131-Q1, TMAG5233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534325/tmag5131-q1-detection-of-fuel-tank-level

器件型号:TMAG5131-Q1
《Thread: TMAG5233》中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

客户的原始计划使用 TRM 传感器检测燃油箱中的液位。 TRM 传感器使用 Allegro 的 CT8150(线性模拟输出,范围为–8mT 至–8mT、灵敏度为 5mV/v/GS)。 现在、客户计划切换到霍尔传感器技术。 TMAG5131-Q1 是否可以满足要求? 是否有更好的推荐部件?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的联系。 CT8150 似乎可以同时用作模拟传感器和数字开关。 您的客户是尝试测量模拟值还是数字值?

    如果需要数字输出、TMAG5131-Q1 似乎非常适合您的应用。 只需注意、TMAG5131-Q1 会沿封装的 z 轴测量磁通、而 CT8150 会沿封装的 x 轴测量磁通。

    CT8150 TMAG5131-Q1

    如果他们需要一个沿 x 轴测量磁通量的传感器、请考虑 TMAG5233、该器件还具有低功耗 (0.55uA @ 5Hz) 和高灵敏度 (BOP=+/–3mT、BRP=+/–2.2mT)