This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:使用 MMWAVEICBOOST 电路板在 IWR6843IS 中刷写二进制文件的问题

Guru**** 2562790 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515174/iwr6843isk-issue-in-flashing-binary-file-in-iwr6843is-using-mmwaveicboost-board

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTUNIFLASH、IWR6843

工具/软件:

您好、

我使用 IWR6843ISK 雷达模块和 MMWAVEICBOOST 电路板。 我已在 MMWAVEICBOOST 电路板上安装 IWR6843ISK。 将 Micro USB 连接到 XDS110USB 端口。 使用 5V 3A 适配器为 MMWAVEICBOOST 供电。 如 https://www.ti.com/video/6205896562001 视频所述、按照步骤操作。  

我无法在 IWR6843ISK 中刷写二进制文件。 出现错误消息“映像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查 COM 端口和/或权限“、即使检测到 COM 并且也具有权限。

问题可能是什么?

谢谢、
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    确保 MMWAVEICBOOST 和 684k 器件开关已正确设置为刷写模式、并且未将其他程序连接到 COM 端口、从而可能阻止任何其他连接。 如果您仍有问题、请临时尝试独立刷新 684k 并断开连接。

    EVM 运行模式用户指南

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    所有开关设置正确。 我已经参考了 EVM 运行模式用户指南。 连接明智的一切都是正确的。  

    我能够独立刷写 IWR6843ISK。 但我希望使用载板对其进行编程。 我有 IWR6843ISK REV D 电路板。

    我已 在下面的主题中提到过有关此问题的内容、但没有成功、

    IWR6843ISK:使用 IWR6843ISK — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛刷写 MMWAVEICBOOST 时出现问题

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    对此有何建议?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedrorm Nafisi 请告诉我,如果你需要任何进一步的细节。 您的建议将对我们有帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为黑色 2 引脚跳线连接器没有正确接触、导致 MMWAVEICBOOST 无法进入刷写模式。 可以尝试翻转跳线连接器或使用其他跳线连接器。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    有许多 2 引脚跳线连接器。 哪一个要准确翻转、您能告诉我跳线连接器的编号。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    如前面链接的 EVM 运行模式用户指南中所示

    刷写模式

    功能模式



    如果 SOP2 没有通过跳线正确接触、则可能会阻止 ICBOOST 正确设置为刷写模式。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    SOP2 通过跳线正确接触。 我也使用万用表进行了检查。 但它仍然不起作用。

    其他任何我可以研究的东西,请提出。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    如果您可以确保根据我上一张图像将每个开关设置到正确的位置、并且每个需要跳线的跳线都有与我上一张图像类似的跳线、则可能出现问题。 如果问题不大、您只需使用 SDK 中的 ccsdebug 映像单独刷写 684k 一次。 之后、在功能模式下、 .out 文件可通过 CCS -> XDS 重复发送到器件。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUWQtwF6OwPEnXif.-fdLQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    由于 MMWAVEICBOOST 载板无法刷写二进制文件、因此可以进行调试吗?

    dev.ti.com/.../node

    我已经浏览过这个页面。 由于我有 IWR6843ISK 电路板、因此调试也需要 MMWAVEICBOOST 载板。

    谢谢、
    Manoj

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    通过独立方法或 ICBOOST 方法、将二进制文件刷写到 ISK 之间没有结果差异。 只要 ccsdebug 映像是刷写的映像、如果 MMWAVEICBOOST 功能模式正常工作、您就能够在 CCS 中进行调试。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我会尝试一下,并会让你知道。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我 使用 uniflash 通过独立方法成功地在 ISK 中刷写了“xwr68xx_ccsdebug.bin"文件“文件。 然后、我设置了此链接中所示的用于调试“使用 CCS 调试“的设置。 点击“Start debug“后、CCS Studio 会显示如下。 请查看下面的屏幕截图、

    您能告诉我这是正确的吗? 我想它还没有处于调试模式。 我尝试使用 micro USB 线缆通过 MMWAVEICBOOST 电路板调试 ISK。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    这是我一直使用的 6843 示例目标配置.ccxml。 它应该没有问题。 当您启动它、然后尝试连接到 Cortex R4 时会发生什么情况?

    e2e.ti.com/.../IWR6843ISK.ccxml

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我尝试使用您的.ccxml 文件。 但仍然无法进行调试。  请找到下面的屏幕截图、

    当我点击“Test connection“时、我收到错误消息。 请查看下面的屏幕截图、

    下面是调试配置的屏幕截图、

    点击“Debug"时“时、将显示一个窗口、请找到下面的屏幕截图、

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我现在不确定。 最后、您能否确认 MMWAVEICBOOST 中间的开关与下图中的开关相匹配? 摘自 EVM 设置运行模式用户指南


    如果您也可以确认这一点、但仍然无法正常工作、那么我将认为 MMWAVEICBOOST 有缺陷。 然后、您可以联系 TI 代表或 TI 客户服务人员以获取替换件。 您还应让他们参阅此主题、以验证其是否存在故障。 如果客户服务联系到我、我也会确认。 我对这里的不便深表歉意。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    请查看下图、其中显示了 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843 雷达模块的开关位置。  

    如果正确、请告诉我。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    对此有何建议?

    如何联系 TI 代表或 TI 客户服务来更换此板?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedrhorm Nafisiany关于这一点的建议?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您应该能够通过 TI 客户支持电话号码开始使用。

    https://www.ti.com/info/contact-us.html

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我发起了这个论坛、也分享了这个论坛链接。 它正在进行中。 我即将结束该主题。 非常感谢您的支持。

    谢谢、
    Manoj