This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:我使用 ROS2 更改了配置文件、无法再获取点云数据。

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533394/iwr6843aop-i-changed-the-config-file-using-ros2-and-i-cant-get-the-pointcloud-data-anymore

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

大家好、我将在 Ubuntu 22.04 系统上使用带有 ROS2 的 IWR6843AOP 雷达。 从今天开始、我使用的 cfg 文件名为“6843AOP_Standard.cfg",“,但、但我更改了、因此可以拥有更多范围。此后、我在运行“ros2 launch ti_mmwave_rospkg 6843AOP-Standard.py“时收到此日志  

【信息】【启动】:所有日志文件均可在/home/nefeli/.ros/log 2025年06月27日 14-42-26-930812-Nefeli-desktop-20009 下找到
【信息】【启动】:默认日志详细信息设置为 INFO
[info][mmWaveCommSrv-2]:使用 pid 启动的进程[20012]
【信息】[mmWaveQuickConfig-3]:使用 pid 启动的进程[20014]
【信息】[ParameterParser-4]:进程以 pid 启动[20016]
【信息】[DataHandlerClass-5]:进程以 pid 启动[20018]
[info][ConfigParameterServer-1]:进程以 pid 启动[20010]
[info][rviz2-6]:进程以 pid 启动[20020]
[mmWaveQuickConfig-3][info][1751024547.121866120][rclcpp]:
[mmWaveQuickConfig-3]
[mmWaveQuickConfig-3]================================
[mmWaveQuickConfig-3] mmWave ROS 驱动程序正在启动
[mmWaveQuickConfig-3]================================
[mmWaveQuickConfig-3]
[mmWaveQuickConfig-3][info][1751024547.128011275][rclcpp]:mmWaveQuickConfig:使用配置文件配置毫米波器件:/home/nefeli/Desktop/mmwave_ti_ros/ros2_driver/install/ti_mmwave_rospkg/share/ti_mmwave_rospkg/cfg/6843AOP_Standard.cfg
[mmWaveQuickConfig-3][info][1751024547.159097892][rclcpp]:文件已打开
[DataHandlerClass-5][info][1751024547.172289866][rclcpp]:DataUARTHandler 读取线程:端口打开
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024547.183460902][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“sensorStop"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024548.184982542][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器收到响应:“"</s>“
[rviz2-6][info][1751024548.191002060][rviz2]:不支持立体声
[rviz2-6][info][1751024548.191215059][rviz2]:OpenGL 版本:4.6 (GLSL 4.6)
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024548.200990620][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“flushCfg"</s>“
[rviz2-6][info][1751024548.236241966][rviz2]:不支持立体声
[ParameterParser-4][info][1751024549.190089459][rclcpp]:
[参数解析器–4]
[ParameterParser-4]===============================
[ParameterParser-4]参数列表
[ParameterParser-4]===============================
[ParameterParser-4]范围样本数:224
[ParameterParser-4]线性调频脉冲数:16
[ParameterParser-4] f_s:7.000MHz
[ParameterParser-4] f_c:62.300 GHz
[ParameterParser-4]带宽:3200.000MHz
[ParameterParser-4] PRI:83.000us
[ParameterParser-4]帧时间:33.333 ms
[ParameterParser-4]最大范围:10.493 米
[ParameterParser-4]距离分辨率:0.047 米
[ParameterParser-4]最大多普勒:+–4.831 m/s
[ParameterParser-4]多普勒分辨率:0.604 m/s
[ParameterParser-4]===============================
[参数解析器–4]
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024549.201190700][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到的响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024549.217685740][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“dfeDataOutputMode 1“
[ParameterParser-4]在 src __FUNCTION___期间、无法在./RMW/rmw_public.cpp:62 处发布数据。
[ParameterParser-4] destroy_client() 在___function__ src _期间删除位于./RMW/RMW_client.cpp:92 的数据标识符失败
[error][ParameterParser-4]:进程已终止[pid 20016、exit code –11, cmd '/home/nefeli/Desktop/mmwave_ti_ros/ros2_driver/install/ti_mmwave_rospkg/lib/ti_mmwave_rospkg/ParameterParser --ros-args -r __node:=ParameterParser --params-file /tmp/launch_params_6331k2wj --params-file /tmp/launch_params_n9249jco
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024550.217944183][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024550.234828517][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“channelCfg 15 7 0“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024551.234667739][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器收到响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024551.252386023][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“adcCfg 2 1“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024552.252648006][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024552.269612279][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“adcbufCfg –1 0 1 1“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024553.269977234][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到的响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024553.286696730][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“profileCfg 0 60 43 7 40 0 100 1 224 7000 0 0 30“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024554.286953355][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器收到响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024554.303787158][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 1 '
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024555.304259369][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器收到响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024555.32137935][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“chirpCfg 1 0 0 0 0 2“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024556.321584801][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024556.337572461][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“chirpCfg 2 0 0 0 0 4“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024557.337834474][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器收到响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024557.354684822][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“frameCfg 0 2 16 0 33.333 1 0“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024558.354601984][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到的响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024558.371106047][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“lowPower 0 0“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024559.371291949][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到的响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024559.387652102][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“guiMonitor –1 1 0 0 0 0“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024560.387637286][rclcpp]:mmWaveCommSrv:从传感器接收到的响应:“"</s>“
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024560.404627670][rclcpp]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:“cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1“
^C【警告】【启动】:用户使用 Ctrl-c (SIGINT) 中断
[DataHandlerClass-5][WARN][1751024560.623420994][rclcpp]:停止线程
[mmWaveCommSrv-2][info][1751024560.623493317][rclcpp]:signal_handler (signum=2)
[rviz2-6][info][1751024560.623414914][rclcpp]:signal_handler (signum=2)
[ConfigParameterServer-1][info][1751024560.623441187][rclcpp]:signal_handler (signum=2)
[mmWaveQuickConfig-3][info][1751024560.623942997][rclcpp]:signal_handler (signum=2)
[mmWaveQuickConfig-3]【警告】[1751024560.625383178][rclcpp]:
[mmWaveQuickConfig-3]
[mmWaveQuickConfig-3]==================================
[mmWaveQuickConfig-3] mmWave ROS 驱动程序正在关闭
[mmWaveQuickConfig-3]==================================
[mmWaveQuickConfig-3]
[mmWaveQuickConfig-3]在抛出“rclcpp:::exceptions::RCLError“实例后终止调用
[mmWaveQuickConfig-3] what():无法创建保护条件:给定的上下文无效、要么未调用 RCL_init ()、要么调用 RCL_shutdown ()。、位于./rcl/guard_condition.c src:67
[info][ConfigParameterServer-1]:进程已完全完成[pid 20010]
【信息】[DataHandlerClass-5]:进程已完全完成[pid 20018]
【信息】[rviz2-6]:流程已完全完成[pid 20020]


我改回原来的 cfg、但仍然得到这个错误、没有 Pointcloud。

我重建工作区、但同样没有任何反应。 我还应该做些别的吗? 我是否应该将二进制文件重新刷写到雷达中?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    响应应该类似于:mmWaveCommSrv:从传感器收到的响应:“"</s>“ 已完成 “。

    这意味着问题仅发生在 mmWave传感器 和计算机的通信之间。 在刷写模式下刷写 EVM 后、您是否将其设置为功能模式? 您还可以 通过 PuTTY 或 TeraTerm 等终端仿真器确认 mmWave传感器 和计算机通信、您可以在其中连接到器件并发送“channelCfg 15 7 0“等相同的配置行。之后您应该会看到“完成“。

    EVM 设置运行模式用户指南

    此致、

    Pedrorm