Hi :
目前我是使用iwr6843aop 來作開發
想使用1T1R的資料來取資料
但發生一個error 是
(1. error case) frameCfg 0 0 8 0 200 1 0
Error: DPM Report 4 received with error:-30301 arg0:0x64 arg1:0x8005fb0
{module#9}: "../main.c", line 2189: error {id:0x10000, args:[0x20d0c, 0x20d0c]}
xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
(2. normal running case:) frameCfg 0 0 8 0 200 1 0
目前我是使用ccs 11 , sdk 為3.6 lts
以下的我使用的config
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
profileCfg 0 60 7 6 50 0 0 60 1 64 2000 0 0 40
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
frameCfg 0 0 8 0 200 1 0
lowPower 0 0
CJ