IWR6843AOP:IWR6843AOP

Part Number: IWR6843AOP


Hi :

    目前我是使用iwr6843aop 來作開發

    想使用1T1R的資料來取資料

    但發生一個error 是 

    (1. error case)  frameCfg 0 0 8 0 200 1 0

       Error: DPM Report 4 received with error:-30301 arg0:0x64 arg1:0x8005fb0
       {module#9}: "../main.c", line 2189: error {id:0x10000, args:[0x20d0c, 0x20d0c]}
       xdc.runtime.Error.raise: terminating execution

   (2. normal running case:)  frameCfg 0 0 8 0 200 1 0

   

   目前我是使用ccs 11 , sdk 為3.6 lts

  以下的我使用的config 

 
  dfeDataOutputMode 1
  channelCfg 15 7 0 
  adcCfg 2 1
   adcbufCfg -1 0 1 1 1
   profileCfg 0 60 7 6 50 0 0 60 1 64 2000 0 0 40
   chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
   chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
   chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
   frameCfg 0 0 8 0 200 1 0
   lowPower 0 0
  CJ