This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:噪声定位器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547469/boostxl-pga460-noise-locator

器件型号:BOOSTXL-PGA460


工具/软件:

我们有一个工作频率为 47kHz 的超声波流量计、该区域中有一些元件会引起干扰。 我们是否可以使用  BOOSTXL-PGA460 以指向不同的方向来查看噪声的来源?

在“Data Monitor“(数据监视器)屏幕上、我想我需要在“Command"(“(命令(命令)框下将其设置为“Listen Only“(仅侦听)。 我是否需要在“General"页面“页面上将“transmit"设置“设置为 47kHz? 是否可以扫描 45-50kHz 范围内的所有频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    感谢您发布到传感器论坛!

    遗憾的是、您无法使用这些超声波传感器来观察噪声并确定噪声的来源。 要定位物体本身、您必须知道产生噪音的物体及其距离。

    我们确实有一个文档介绍了 如何使用超声波传感器进行三角测量和跟踪、但我不能确定它与您尝试实现的目标之间的相关性、因为您所描述的内容似乎与文档所讨论的内容不同。

    在“Data Monitor“(数据监视器)屏幕上、我想我需要将其设置为“Command"(“(命令(命令)框下的“Listen Only“(仅侦听)。 [/报价]

    BURST/LISTEN 命令中的突发用于生成信号、以激励通过 OUTA 和 OUTB 引脚连接到器件的换能器。 如果不需要使用此 EVM 来激励换能器(这通常发生在双静态配置中有两个器件,其中一个器件生成信号,另一个器件仅监听回波)、则只需使用 LISTEN ONLY 命令就可以了。  

    我是否需要在“常规“页面上将“传输“设置为 47kHz?

    可以在此页面上设置换能器的频率。

    是否可以扫描 45-50kHz 范围内的所有频率?

    在逐步调整范围时、需要手动输入频率。

    此致、

    ~Alicia

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将于下周访问该网站进行此实验、并将在此处发布我的结果。 使用仅监听模式、我将向不同的方向指向传感器、然后查看哪个传感器在 47kHz 时提供的振幅最高。 朝这个方向采取几个步骤。 冲洗并重复。 只要我能分辨出噪音来自哪个大型设备(压缩机,电动机,耀斑尖端)、它就能满足我的需求(不需要精确定位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    我期待着听到你的实验结果!

    此致、

    ~Alicia