工具/软件:
我们有一个工作频率为 47kHz 的超声波流量计、该区域中有一些元件会引起干扰。 我们是否可以使用 BOOSTXL-PGA460 以指向不同的方向来查看噪声的来源?
在“Data Monitor“(数据监视器)屏幕上、我想我需要在“Command"(“(命令(命令)框下将其设置为“Listen Only“(仅侦听)。 我是否需要在“General"页面“页面上将“transmit"设置“设置为 47kHz? 是否可以扫描 45-50kHz 范围内的所有频率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们有一个工作频率为 47kHz 的超声波流量计、该区域中有一些元件会引起干扰。 我们是否可以使用 BOOSTXL-PGA460 以指向不同的方向来查看噪声的来源?
在“Data Monitor“(数据监视器)屏幕上、我想我需要在“Command"(“(命令(命令)框下将其设置为“Listen Only“(仅侦听)。 我是否需要在“General"页面“页面上将“transmit"设置“设置为 47kHz? 是否可以扫描 45-50kHz 范围内的所有频率?
您好、Syed、
感谢您发布到传感器论坛!
遗憾的是、您无法使用这些超声波传感器来观察噪声并确定噪声的来源。 要定位物体本身、您必须知道产生噪音的物体及其距离。
我们确实有一个文档介绍了 如何使用超声波传感器进行三角测量和跟踪、但我不能确定它与您尝试实现的目标之间的相关性、因为您所描述的内容似乎与文档所讨论的内容不同。
在“Data Monitor“(数据监视器)屏幕上、我想我需要将其设置为“Command"(“(命令(命令)框下的“Listen Only“(仅侦听)。 [/报价]BURST/LISTEN 命令中的突发用于生成信号、以激励通过 OUTA 和 OUTB 引脚连接到器件的换能器。 如果不需要使用此 EVM 来激励换能器(这通常发生在双静态配置中有两个器件,其中一个器件生成信号,另一个器件仅监听回波)、则只需使用 LISTEN ONLY 命令就可以了。
我是否需要在“常规“页面上将“传输“设置为 47kHz?可以在此页面上设置换能器的频率。
是否可以扫描 45-50kHz 范围内的所有频率?在逐步调整范围时、需要手动输入频率。
此致、
~Alicia
[/quote]