This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:CAN-FD 位填充错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546739/awrl6432boost-can-fd-bit-stuff-error

器件型号:AWRL6432BOOST


工具/软件:

我目前正在尝试遵循 Lsdk CAN 集成用户指南中的说明、并使用 Vector CANalyzer 查看 CAN 信号。 但是、每当我重置电路板时、我都会看到 CAN 位填充错误。 我已确保刷写正确的映像、并将 CANalzyer 设置为 ISO CAN-FD 模式。 是否有任何方法可以解决此问题、或者我是否需要遵循其他步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pranav、

    感谢您的联系。 您的 CAN 位时序设置是什么?

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过提高 CANalyzer 中的数据速率来解决这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好! 我很高兴你能在你结束时解决这个问题 我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、可以随时发表新帖子。

    谢谢、

    Kristien