请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432BOOST工具/软件:
我目前正在尝试遵循 Lsdk CAN 集成用户指南中的说明、并使用 Vector CANalyzer 查看 CAN 信号。 但是、每当我重置电路板时、我都会看到 CAN 位填充错误。 我已确保刷写正确的映像、并将 CANalzyer 设置为 ISO CAN-FD 模式。 是否有任何方法可以解决此问题、或者我是否需要遵循其他步骤?