This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:LP XDS 110 调试探针、用于刷写 awr1443 的固件、从而启用 SPI 通信。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545509/awr1443-lp-xds-110-debug-probe-to-flash-firmware-for-awr1443-to-enable-spi-communication

器件型号:AWR1443


工具/软件:

我们开发了一个 基于 AWR1443 的定制 PCB 这两者都包括在内 JTAG(4 引脚) 用于编程和 SPI 专用于数据通信。 目标是实现 AWR1443 作为 SPI 从器件运行 、将实时传感数据(距离,速度和角度)发送到 ESP32 主机 MCU 连接到 SPI。

我知道 AWR1443 的默认“开箱即用“和毫米波演示固件可流式传输数据 UART 和 LVDS 、但是 不支持 SPI 作为数据输出接口 。 我已经通过文档和测试确认了这一点。

请说明以下几点:

  1. 有任何问题吗 现有的预编译.bin 文件 或 TI 提供的示例固件支持 检测到的对象数据的 SPI 流式传输 (不是原始 ADC)、理想情况下是发送距离/速度/角度?

  2. 如果没有、TI 是否提供任何 官方指南或示例 是否修改毫米波 SDK(例如 MSS 或 DSS 源)以通过 SPI 流式传输数据?

  3. 在哪里可以看到 TI 支持的任何配置或工程 AWR1443 作为 SPI 从器件运行 并将雷达输出通信到微控制器?

AWR1443 已正确通电且 SPI 线路已正确连接。 但我需要确认是否已经存在具有 SPI 输出的此类固件映像、或者是否需要从头开始开发。

如有任何帮助、链接或参考资料、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gohar:

    是否有 现有的预编译.bin 文件 或 TI 提供的示例固件支持 检测到的对象数据的 SPI 流式传输 (不是原始 ADC)、理想情况下发送距离/速度/角度?

    SDK 中没有此类演示应用程序。

    [引述 userid=“664287" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545509/awr1443-lp-xds-110-debug-probe-to-flash-firmware-for-awr1443-to-enable-spi-communication
    • 如果没有、TI 是否提供任何 官方指南或示例 是否修改毫米波 SDK(例如 MSS 或 DSS 源)以通过 SPI 流式传输数据?

    • 在哪里可以看到 TI 支持的任何配置或工程 AWR1443 作为 SPI 从器件运行 并将雷达输出通信到微控制器?

    [/报价]

     对于 AWR1443、您可以参阅 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\drivers\spi 处的 SPI 示例、并根据要求修改代码。

    此致、

    Samhitha