主题中讨论的其他器件:AWRL6844EVM、 AWRL6844
工具/软件:
大家好、TI 专家。
性能的影响 采集原始数据 消息流 AWRL6844EVM 和 DCA1000EVM 指定 mmWave Studio 2.1/4.3.1.0 、按照中的说明进行操作:
设置详细信息
-
雷达电路板: AWRL6844EVM (ES1.0)
-
采集卡: DCA1000EVM
-
电源: 外部 5V 适配器连接到 DCA1000
-
COM 端口:
-
雷达 XDS110 UART (COM3) 和辅助 (COM4)
-
DCA1000 FTDI (COM11 至 COM14)
-
-
USB +以太网已连接 、静态 IP 已配置(1 Gbps 已验证)
-
mmWave Studio 平台: xWRL684xx、加载了正确的固件路径
-
我已经成功使用 用于点云捕获的 COM3 和 COM4 使用车内 GUI、这样 UART 通信就可以正常工作。
问题描述
common_device_setup.lua在期间运行脚本失败 器件上电 具有以下误差的相位:
XW_STATUS =–2007 (RL_SPIBUSY_TIMEOUT)
设备开机失败–2007
-
SPI 连接:
Ω 断开连接
-
APSS 状态: ??? 无效
-
FTDI 和 RS232: 互联
根据日志、电路板在基于 SPI 的复位期间似乎挂起。
我已经试过了
-
已验证两块电路板上的 DIP 开关配置(请参阅随附的照片)
-
确认了正确的 SOP 模式(模式 3)
-
已验证 5V 外部电源(LED 亮起)
-
mmWave Studio 中加载的正确固件路径和版本
-
COM 端口已识别且响应迅速
-
重置 FTDI 并多次重新连接 USB 和以太网
您能说明一下原因吗 SPI 未正确初始化 ?
有什么特别的吗 AWRL6844 ES1.0 或 DCA1000 我可能错过了吗?
我将附上:
-
板和开关设置的照片

-
mmWave Studio 连接窗口的屏幕截图


-
mmWave Studio 的完整输出日志
e2e.ti.com/.../2605.mmWaveStudio_5F00_log.txt -
设备管理器中 COM 端口配置的屏幕截图



感谢您的支持!
此致、
Razvan