This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:[AWRL6844EVM + DCA1000EVM]–通过 mmWave Studio 在器件加电(SPI 断开连接)时失败的原始采集

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844EVM, DCA1000EVM, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539962/dca1000evm-awrl6844evm-dca1000evm-raw-capture-via-mmwave-studio-fails-at-device-power-up-spi-disconnected

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWRL6844EVMAWRL6844

工具/软件:

大家好、TI 专家。

性能的影响 采集原始数据 消息流 AWRL6844EVM DCA1000EVM 指定 mmWave Studio 2.1/4.3.1.0 、按照中的说明进行操作:

设置详细信息

  • 雷达电路板: AWRL6844EVM (ES1.0)

  • 采集卡: DCA1000EVM

  • 电源: 外部 5V 适配器连接到 DCA1000

  • COM 端口:

    • 雷达 XDS110 UART (COM3) 和辅助 (COM4)

    • DCA1000 FTDI (COM11 至 COM14)

  • USB +以太网已连接 、静态 IP 已配置(1 Gbps 已验证)

  • mmWave Studio 平台: xWRL684xx、加载了正确的固件路径

  • 我已经成功使用 用于点云捕获的 COM3 和 COM4 使用车内 GUI、这样 UART 通信就可以正常工作。

 问题描述

common_device_setup.lua在期间运行脚本失败 器件上电 具有以下误差的相位:

XW_STATUS =–2007 (RL_SPIBUSY_TIMEOUT)
设备开机失败–2007

  • SPI 连接:  XΩ 断开连接

  • APSS 状态:   ??? 无效

  • FTDI 和 RS232:  互联

根据日志、电路板在基于 SPI 的复位期间似乎挂起。

我已经试过了

  • 已验证两块电路板上的 DIP 开关配置(请参阅随附的照片)

  • 确认了正确的 SOP 模式(模式 3)

  • 已验证 5V 外部电源(LED 亮起)

  • mmWave Studio 中加载的正确固件路径和版本

  • COM 端口已识别且响应迅速

  • 重置 FTDI 并多次重新连接 USB 和以太网

您能说明一下原因吗 SPI 未正确初始化
有什么特别的吗 AWRL6844 ES1.0 DCA1000 我可能错过了吗?

我将附上:

感谢您的支持!

此致、

Razvan