请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944EVM主题:AWR2944 中讨论的其他器件
工具/软件:
在 Automotive Visualizer 上运行实验时、我能够使用 Radar Toolbox 3.1 中的 Automotive Visualizer 成功接收雷达数据 、而不发送配置、这确认 EVM 运行正常。 但是、在尝试 将开箱即用 (OOB) 实验与 Web 可视化工具配合使用时、我遇到了问题。
为 OOB 实验刷写相应的应用映像后、Web 可视化工具会 在启动期间抛出“Invalid Configuration“错误。 我怀疑这可能是由于未正确应用配置文件所致。
您能否指导我如何为 AWR2944 EVM 支持的实验室找到正确的配置文件、特别是开箱即用 (OOB) 演示?