This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944EVM 需要指导–Web 可视化工具中的无效配置错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543053/awr2944evm-guidance-needed-on-awr2944evm-invalid-configuration-error-in-web-visualizer

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

 在 Automotive Visualizer 上运行实验时、我能够使用 Radar Toolbox 3.1 中的 Automotive Visualizer 成功接收雷达数据  、而不发送配置、这确认 EVM 运行正常。 但是、在尝试  将开箱即用 (OOB) 实验与  Web 可视化工具配合使用时、我遇到了问题。
为 OOB 实验刷写相应的应用映像后、Web 可视化工具会  在启动期间抛出“Invalid Configuration“错误。 我怀疑这可能是由于未正确应用配置文件所致。
您能否指导我如何为  AWR2944 EVM  支持的实验室找到正确的配置文件、特别是开箱即用 (OOB) 演示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在电路板上刷写了什么应用程序映像?

    在可视化工具上、您使用哪个按钮加载配置? 确保使用的是“Load config from PC and send“按钮

    您正在将什么配置文件加载到电路板上? 您应使用的 OOB 可用配置文件位于以下路径

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\demo\awr294x\mmw\profiles

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有任何更新? 如果没有、我将关闭该主题。

    此致、

    Gabriel