This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:解析后的 TLV 时间戳指的是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539721/iwr6843aop-what-do-the-parsed-tlv-timestamps-refer-to

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

您好:

我使用 IWR6843AOP 进行生命体征检测、 在记录的.json 文件中提取帧的值后、我发现时间戳 间隔 差异很大、最小差异似乎为 14。 但是,根据我使用的啁啾配置,帧周期应为 90ms ,这意味着时间戳间隔应为 90ms *n 我不明白为什么会出现这种极小的间隔,假设这可能是由周期性不一致造成的,这可能发生在记录的帧的特定数量。 如果有人能帮助我理解这种现象、我将非常感激。  

谢谢!

此致、

明辉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    生命体征 TLV 更新速率将比正常点云 TLV 慢得多。 每帧都会发送点云 TLV、但生命体征 TLV 取决于生命体征的更新速率。 此值的范围为 5s。 过去 20 秒的数据用于当前的生命体征计算。 因此、生命体征 TLV 更新将慢得多。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我知道生命体征点云每 15 帧重新计算一次、但我的问题是、即使我将所有点云 TLV 放在一起、我仍然观察到小于 90ms 的时间戳间隔。 90ms 时间戳间隔由配置文件直观地确定、但是、在我的 7 分钟 json 文件期间、有非常少量的时间戳间隔值较小、有些值甚至小至 14。 这是我不明白的。 它是一种 在很长一段时间内帧周期的不一致(偏差?可能)吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    时间戳可能是 PC 的伪影。 器件以帧速率从器件发出 UART 数据。 在所有处理结束时、每帧调用一次 UART 任务本身。

    此致