工具/软件:
您好:
我使用 IWR6843AOP 进行生命体征检测、 在记录的.json 文件中提取帧的值后、我发现时间戳 间隔 差异很大、最小差异似乎为 14。 但是,根据我使用的啁啾配置,帧周期应为 90ms ,这意味着时间戳间隔应为 90ms *n 我不明白为什么会出现这种极小的间隔,假设这可能是由周期性不一致造成的,这可能发生在记录的帧的特定数量。 如果有人能帮助我理解这种现象、我将非常感激。

谢谢!
此致、
明辉市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我使用 IWR6843AOP 进行生命体征检测、 在记录的.json 文件中提取帧的值后、我发现时间戳 间隔 差异很大、最小差异似乎为 14。 但是,根据我使用的啁啾配置,帧周期应为 90ms ,这意味着时间戳间隔应为 90ms *n 我不明白为什么会出现这种极小的间隔,假设这可能是由周期性不一致造成的,这可能发生在记录的帧的特定数量。 如果有人能帮助我理解这种现象、我将非常感激。

谢谢!
此致、
明辉市
尊敬的 Abhishek:
我知道生命体征点云每 15 帧重新计算一次、但我的问题是、即使我将所有点云 TLV 放在一起、我仍然观察到小于 90ms 的时间戳间隔。 90ms 时间戳间隔由配置文件直观地确定、但是、在我的 7 分钟 json 文件期间、有非常少量的时间戳间隔值较小、有些值甚至小至 14。 这是我不明白的。 它是一种 在很长一段时间内帧周期的不一致(偏差?可能)吗?
谢谢。