This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:TX1 和 TX3 rangeAzimuthHeatMap 结果?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544233/iwr6843isk-ods-tx1-and-tx3-rangeazimuthheatmap-result

部件号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

工具/软件:

我将 IWR6843ISK-ODS 和 IWR6843ISK 的开箱即用演示。 我已将 cfg 文件配置为提供 rangeAzimuthHeatMap、并且正在正确发送该文件。 然而、在尝试计算仰角热图后、我遇到了一种实现方案。 首先、我已经看到对于这些器件、该演示仅发送方位角数据。 是这样吗?

其次、我已经将 IWR6843ISK-ODS 的配置文件配置为使用 TX1 和 TX3(即仰角天线)、并在 guiMonitor 中启用了 距离方位热图的输出。 这个热图是 rangeElevationHeatMap?

第三、对于 IWR6843ISK、我已按照 TX1 TX3 和 TX2 的顺序启用所有 3 根 TX 天线。  rangeAzimuthHeatMap 是实际方位角热图吗?

提前感谢!

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的演示是否使用 AOA 或 AO2D 处理? 根据  C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf 上的文档、距离方位热图格式取决于正在使用的 DPU。  

    看起来 ISK 版本使用 AOA、因此您可以得到没有仰角信息的距离方位热图、但 ODS 版本使用 AO2D、因此您可以得到距离方位仰角热图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情况似乎是这样的、因为从 ISK 发送的 TLV 不包括 MMWDEMO_OUTPUT_MSG_Azimut_elevation_static_heat_map、而是 ISK-ODS。 在每种情况下、我都会获得演示的功能。