主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK
工具/软件:
我将 IWR6843ISK-ODS 和 IWR6843ISK 的开箱即用演示。 我已将 cfg 文件配置为提供 rangeAzimuthHeatMap、并且正在正确发送该文件。 然而、在尝试计算仰角热图后、我遇到了一种实现方案。 首先、我已经看到对于这些器件、该演示仅发送方位角数据。 是这样吗?
其次、我已经将 IWR6843ISK-ODS 的配置文件配置为使用 TX1 和 TX3(即仰角天线)、并在 guiMonitor 中启用了 距离方位热图的输出。 这个热图是 rangeElevationHeatMap?
第三、对于 IWR6843ISK、我已按照 TX1 TX3 和 TX2 的顺序启用所有 3 根 TX 天线。 rangeAzimuthHeatMap 是实际方位角热图吗?
提前感谢!
好极了