This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:无法在 IWRL6432 上同时获取 rangeDopplerHeatMap 和 rangeAzimuthHeatMap 输出

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544242/iwrl6432boost-unable-to-get-both-rangedopplerheatmap-and-rangeazimuthheatmap-outputs-simultaneously-on-iwrl6432

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

设置信息:

  • 硬件: IWRL6432BOOST

  • SDK 版本: MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00

  • 使用的固件映像:
    ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-evm\motion_and_presence_detection_demo.release.appimage

  • 基址 CFG 配置文件:
    ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm\PresenceDetect.cfg

Modified CFG:

sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 20 0 0 128 4 30 0
chirpTimingCfg 6 28 0 90 59.75
frameCfg 8 0 403 1 250 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3
guiMonitor 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
sigProcChainCfg 64 8 2 0 4 4 0 .5
cfarCfg 2 4 3 2 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1
cfarScndPassCfg 0 2 8 4 3 1 25.0 0
aoaFovCfg -60 60 -40 40
rangeSelCfg 0.1 4.0
clutterRemoval 1
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
sensorPosition 0 0 1.44 0 0
minorStateCfg 5 4 40 8 4 30 8 8
clusterCfg 1 0.5 2
baudRate 1250000

问题:

我在 guiMonitor 行中启用了 rangeAzimuthHeatMap 和 rangeDopplerHeatMap、如下所示:

guiMonitor 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0

但是、只有 rangeAzimuthHeatMap 输出电压。
我在文档和演示说明中注意到、在rangeDopplerHeatMap当前 SDK 中标记为“未使用“。

我的问题是:

  • 是这样 可以rangeDopplerHeatMaprangeAzimuthHeatMap同时启用和输出 AND 使用当前的 SDK 版本?

  • 如果默认情况下不支持、则存在 rangeDopplerHeatMap通过修改源代码启用的一种方法  

  • 应更新哪个特定模块或处理链以启用rangeDopplerHeatMap输出?

提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法同时获得距离多普勒和距离方位角热图。 只有毫米波演示提供距离多普勒热图、而只有运动和存在演示 提供距离方位角热图。

    如果您需要量程热图、请使用毫米波演示。

    好极了

    Nate