https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542024/fdc2214evm-fdc2214evm
器件型号:FDC2214EVM工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542024/fdc2214evm-fdc2214evm
器件型号:FDC2214EVM工具/软件:
Ju-Yong,
感谢您发送编修。
电容的急剧变化 (200nF →100pF) 可能会导致器件失去谐振、输入信号随后消失。
开始故障排除的最佳时机是在器件输入端、确保波形满足器件要求。
对于这两个电容值、请尝试使用高阻抗示波器探头探测器件输入引脚。 每个输入引脚应有一个峰值振幅介于 1.2V 和 1.8V 之间的 (10kHz 至 10MHz) 半正弦波。 以差分方式探测两个引脚应该展示一个峰值幅度和频率相同的完整正弦波。
有助于最大程度地减少波形失真的一个技巧是在探头尖端和 PCB 上的测试点之间放置一个 1k 引线的电阻器。
对输入波形进行捕捉后、请将其发布到此主题、如果一切正常、我们将转到下一步。
此致、
John
Juyong,
如果我正在正确地解释各个图(可能没有)、则与数据表中的峰值 Vmin=1.2V 和 Vmax=1.8V 限制相比、振幅看起来有点低。
我仍然认为较小的电容值可能会影响传感器波形。
选择 100pF 的原因是什么? 您的系统是否需要这种电容、还是可以使用不同的电容值?
电路板寄生效应会导致难以为应用计算理想值、因此一种方法是逐步调整电容值、直到获得所需的频率和行为。
如果您的申请允许、请试一试。
此致、
John
您好、John:
我还认为振幅略低于我预期的值 (100mV 至 200mV)、这可能是因为我连接到没有电源的计算机。 但我想知道为什么通道 0、1 和 2、3 显示不同的信号。
电容范围为 100 pF、仅用于检查电路板测量电容急剧变化的能力。 我们的应用约为 1nF 至 30nF、因此我认为这很好、但仍根据模拟数据来看、0.1、0.2nF 间隙应仍能很好地测量出来。 我将尝试使用通孔帽进行测量!
非常感谢您的帮助!
此致、
Juyong
您好、John:
我还有两个简短的问题。
(1) 是否可以固定每次测量的频率? 例如、我能否将频率固定为 50kHz 并测量不同的电容? 似乎每次测量的频率都会发生变化。 我是否应该将 3.3V 电压连接到电压引脚 (J8)? 目前我只连接到笔记本电脑。
(2) 当我测量到 1nF / 1.4nF/2.1nF/3.3nF/4.3nF/6.6nF/10nF/22.4nF/46.3nF 时、在 22.4nF 之前、它为所有 4 个通道显示了很好的图、但电容测量在 22.4nF 和 46.3nF 时很奇怪。

此外、我尝试了通过试验电路板连接的外部电容 630 pF、发现信号稳定得到了很大改善。 但是、该值为 11.4nF、有时非常小、而不是实际值 (22.4nF)。 我可以尝试任何方法来解决这个问题吗? 我需要 1nF 至 30nF 之间的范围、但目前只能测量 1nF 至 10nF。

感谢您发送编修。
此致、
Juyong
Juyong,
此致、
John