This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:3 个发送 — 无法工作- DCA1000 EVM 和放大器;IWR6843AOPEVM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542622/iwr6843aopevm-3-transmit---not-working--dca1000-evm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:

您好、

我在啁啾选项卡中启用了 3 个发射 (Tx0、Tx1、Tx2)、并在 mmWave Studio 的 Frame 选项卡中将 Start Chirp Tx: 0、End Chirp Tx: 2;Number of Chirp Loop 设置为 128。 但我在 ADC 数据和 postproc 图中只有 128 个线性调频脉冲。 请参阅下面的传感器配置和 PostProc 输出。 POST Proc 应显示 384 个线性调频脉冲、而不是 128 个线性调频脉冲。 此外、ADC 数据文件只有 512KB(与一个发射天线相同)。  

谢谢

Rafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafi、

    通常、对于 6843 代器件、默认情况下我们仅启用了两个 TX。 我们已经看到一次使用所有 3TX 会出现一些不稳定情况。 但是、下面是一个能够使用所有 3TX 的用户、并提供了他们的设置。 也许您可以对此进行测试、看看它是否起作用

     IWR6843ISK:远距离人员检测示例的波束形成结果似乎不正确 

    此致、

    Pedrorm