请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM工具/软件:
您好、
我在啁啾选项卡中启用了 3 个发射 (Tx0、Tx1、Tx2)、并在 mmWave Studio 的 Frame 选项卡中将 Start Chirp Tx: 0、End Chirp Tx: 2;Number of Chirp Loop 设置为 128。 但我在 ADC 数据和 postproc 图中只有 128 个线性调频脉冲。 请参阅下面的传感器配置和 PostProc 输出。 POST Proc 应显示 384 个线性调频脉冲、而不是 128 个线性调频脉冲。 此外、ADC 数据文件只有 512KB(与一个发射天线相同)。


谢谢
Rafi