工具/软件:
您好、这里的智能人员、
我们目前正在与 DRV5055-Q1 霍尔传感器合作、以检测与 ISO26262 安全相关的锁定位置。 为此、我们将对可能的输出电压进行误差分析、其中 DRV5055-Q1 数据表的容差总和高达 5%。 这是实际的误差、还是您对该传感器进行了一些测量(以显示 DRV5055-Q1 输出基准和偏移上的标准误差分布,或生产批次上的误差)?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、这里的智能人员、
我们目前正在与 DRV5055-Q1 霍尔传感器合作、以检测与 ISO26262 安全相关的锁定位置。 为此、我们将对可能的输出电压进行误差分析、其中 DRV5055-Q1 数据表的容差总和高达 5%。 这是实际的误差、还是您对该传感器进行了一些测量(以显示 DRV5055-Q1 输出基准和偏移上的标准误差分布,或生产批次上的误差)?
此致
Felix、
欢迎来到 E2E。 遗憾的是、我们没有发布任何显示这些规格分布的直方图。 我不确定我能理解您将误差相加达 5%的意思。 我想您说的是、您 使用了最小/最大范围的 95%、然后将所有误差应用到单次计算中。
这 可能比将所有极端分布值组合在一起更现实、因为同时获得每个类别中异常值的器件的可能性非常低。 由于误差本质上往往是高斯误差、我通常会使用平方和的根来组合类似的项。
谢谢、
Scott