This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP464:单次转换模式转换时间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541997/tmp464-one-shot-mode-conversion-time

器件型号:TMP464


工具/软件:

 根据数据表、将配置寄存器 (@0x30) 设置为 0xBA0 时、我预计转换时间为 16 秒。

一旦我设置了 OS 位、我就会轮询 BUSY 位、直到它报告 0、然后读回所有的温度传感器。 在 16 秒过去之前、BUSY 位似乎从 1 变为 0 --这是正确的行为吗?

编辑:轮询温度寄存器更新的正确方法是什么? 我是否应该在代码中手动等待 16 秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    是的、这是正确的行为。 当器件转换率位设置为 16 秒时、我建议至少等待 16 秒来获得新的温度结果。 当器件处于活动 ADC 转换状态时、跟随 BUSY 位、对于 TMP464、该位为 17ms。 在 16 秒完成并提供新的温度结果之前、器件将保持空闲模式。  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    感谢您的答复! 还有一个问题:在中断我的轮询占线循环后、我似乎能够立即读取新的温度结果、这是否符合预期? 时间戳表示在进行新读取之前大约小于 1s。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    在您的配置设置中、我注意到您处于关断模式。 当器件处于连续模式时、应用 CR 位。

    此致、

    Meredith McKean