请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP464工具/软件:
根据数据表、将配置寄存器 (@0x30) 设置为 0xBA0 时、我预计转换时间为 16 秒。

一旦我设置了 OS 位、我就会轮询 BUSY 位、直到它报告 0、然后读回所有的温度传感器。 在 16 秒过去之前、BUSY 位似乎从 1 变为 0 --这是正确的行为吗?
编辑:轮询温度寄存器更新的正确方法是什么? 我是否应该在代码中手动等待 16 秒?