请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 DCA1000EVM
工具/软件:
您好、
我当前的设置是 DCA1000EVM 和 IWR6843AOPEVM。 我想评估量化噪声对接收到的雷达信号的影响。 不过、这意味着我需要了解有关所用 ADC 的一些细节。 我假设内置的 ADC 是 Δ — Σ ADC、IWR6843AOP 数据表指出射频前端具有一个 12 位 ADC。 不过、我发现雷达数据中的样本的值比 12 位 ADC 所允许的值高得多。 因此、我想问一些有关此 ADC 的更具体参数、例如过采样率(或固定采样率),Δ — Σ ADC 的阶数、所使用的抽取滤波器类型等 如果 ADC 不是 Δ — Σ ADC、您能告诉我它使用的架构和使用的参数吗? 谢谢你。