This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:有关真正 ADC 采样深度的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540469/iwr6843aopevm-question-about-true-adc-sampling-depth

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPDCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我当前的设置是 DCA1000EVM 和 IWR6843AOPEVM。 我想评估量化噪声对接收到的雷达信号的影响。 不过、这意味着我需要了解有关所用 ADC 的一些细节。 我假设内置的 ADC 是 Δ — Σ ADC、IWR6843AOP 数据表指出射频前端具有一个 12 位 ADC。 不过、我发现雷达数据中的样本的值比 12 位 ADC 所允许的值高得多。 因此、我想问一些有关此 ADC 的更具体参数、例如过采样率(或固定采样率),Δ — Σ ADC 的阶数、所使用的抽取滤波器类型等 如果 ADC 不是 Δ — Σ ADC、您能告诉我它使用的架构和使用的参数吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉 — 但我们不提供有关我们知识产权建设的详细信息。  

    好极了

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的答复。 我知道您不能提供有关您的架构的详细信息、但您能至少解释一下假设的 12 位量化与超过 4096 的数据点之间的差异吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC 为 12 位、符号扩展至 16 位  

    此致、

    Nate