请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP112工具/软件:
您好:
客户通过下面的接口从 TMP112 读取温度值。
它们存在间歇性数据读取为“0"的“的问题。
当出现此症状时、他们通过逻辑分析仪验证实际数据为 0。
在哪些情况下会出现这种症状? 请建议如何解决问题。

谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以看到通信看起来正常。 使用此图时、我无法评估诸如 tHDDAT 之类的时序参数、这些参数有时会有问题。
复位时、传感器会将其温度结果寄存器初始化为零。 该寄存器将在读回时报告零、直到第一次温度转换完成、即上电后约 26ms。 电源事件或通用广播复位命令可能会使器件复位。 通用广播复位是 I2C 和 SMBus 标准的一部分。 第一次温度转换完成后、结果寄存器将始终报告最后一次转换结果。
谢谢、
任