This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:温度值错误症状

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540161/tmp112-temperature-value-error-symptom

器件型号:TMP112


工具/软件:

您好:

客户通过下面的接口从 TMP112 读取温度值。

它们存在间歇性数据读取为“0"的“的问题。

当出现此症状时、他们通过逻辑分析仪验证实际数据为 0。

在哪些情况下会出现这种症状? 请建议如何解决问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请共享 0 读取的波形捕获。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ren:

    感谢您的答复。

    此问题很少见、并且在发生时没有捕获的图像。

    下面是正常情况下捕获的图像。

    当问题发生时、上面显示的部分中的数据为 0。

    此外、此问题是否可能由 I2C 软件引起?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到通信看起来正常。 使用此图时、我无法评估诸如 tHDDAT 之类的时序参数、这些参数有时会有问题。

    复位时、传感器会将其温度结果寄存器初始化为零。 该寄存器将在读回时报告零、直到第一次温度转换完成、即上电后约 26ms。 电源事件或通用广播复位命令可能会使器件复位。 通用广播复位是 I2C 和 SMBus 标准的一部分。 第一次温度转换完成后、结果寄存器将始终报告最后一次转换结果。

    谢谢、